View as a webpage

Commscope

Bulletin d’informations de mars

Prochain webinaire de la famille technique CommScope

Infrastructure fibre optique
Ne passez pas à côté du webinaire de la famille technique CommScope du mois prochain ! LE 21 avril, ce webinaire portera sur les informations les plus récentes et les plus importantes concernant l’infrastructure fibre optique, conçue pour prendre en charge les réseaux de data center de nouvelle génération, y compris certains produits et solutions spécialement conçus pour le 800 Gbit/s.

Les informations pour VOUS INSCRIRE à ce webinaire seront bientôt disponibles. Veuillez consulter votre boîte de réception pour une invitation par courriel et des options d’inscription sur la page d’accueil de la CTF.

Nouveautés concernant les solutions et les produits

 

Nouveau plastron universel
CommScope annonce le lancement d’un nouveau plastron universel à voletsdestiné a la zone APAC de style britannique, ainsi que des boîtiers universelles. La conception d’ouverture universelle permet d’installer les jacks (avec adaptateur) des séries M, SL et KJ de CommScope sur le même port. Moins de références signifie une gestion plus facile des stocks et des délais de livraison.

Ses caractéristiques techniques comprennent :
• Un matériau conforme à la norme UL 94 V-0
• Un emballage ECO, moins de plastique dans l’emballage
• L’option de couleur en noir et blanc
• Les options de 1, 2 et 4 ports

Faceplate  


Nouveau connecteur EVO-6A de CommScope
Le connecteur EVO-6A de CommScope (760253419) est un nouveau jack Keystone blindé, de catégorie 6A qui est lancé. Le connecteur EVO 6A est mieux adapté aux installations conformes aux normes PL à deux connecteurs qui nécessitent la conformité 4PPoE selon la prise en charge de l’IEEE 802.bt type 4 et qui sont conformes aux composants ISO/TIA jusqu’à 500 MHz. En savoir plus ici.

EVO-6A connector


 

FiberGuide® 4x12 pouces sections droites noires de 12 pieds de longueur
CommScope offre désormais des sections droites standards et divisées FiberGuide en 12 pieds de longueur qui viennent compléter l’offre existante de 6 pieds. Ces longueurs prolongées offrent à nos clients des options plus personnalisables et réduisent le nombre de jonctions nécessaires à l’installation d’une disposition, ce qui permet aux pièces plus longues de se réunir en une seule portée lors du raccordement de plusieurs sections droites. CommScope offre l’outil gratuit FiberGuide Design Pro qui aidera à la conception FiberGuide. Découvrez-le!

 

Nouveautés concernant les normes

Au cours de la dernière semaine de février, des travaux ont été réalisés sur les normes de câblage ISO/IEC 11801. Les spécifications de câblage à paire unique continuent de progresser. Les tests de fibre optique sont également mis à jour. Ce rapport est en cours de modification et sera affiché sur la page Conseiller sur les normes de CommScope.

Structure Cabling Standards

Le saviez-vous ?

Nouveau cours de formation PFCS disponible
Les cours de formation sur les systèmes de câbles alimentés par fibre optique ont été mis à disposition sur la CommScope Infrastructure Academy. L’installation de SP4930 PFC en est le dernier ajout. Ce cours s’adresse aux installateurs des systèmes de câbles alimentés par fibre optique. Il décrit en détail les processus nécessaires pour installer correctement le système, la façon de configurer l’équipement actif et de le maintenir. Deux autres cours qui détaillent le dépannage de l’électronique avec des conseils, des recommandations et des astuces sont également disponibles.



Le coin du Centre d’assistance technique de CommScope
Vous avez une question technique sur le produit et vous ne savez pas par où commencer ?
Commencez par le entre d’assistance technique!

Exemple de question courante résolue par les agents du centre d’assistance technique du monde entier :
Pouvez-vous confirmer si cette prise SYSTIMAX de catégorie 6A est compatible avec ce panneau de brassage modulaire CommScope ? Si ce n’est pas le cas, pouvez-vous me fournir des solutions alternatives et des MID ?

Les agents du centre d’assistance technique sont prêts à vous aider à répondre rapidement à cette question et à de nombreuses autres questions techniques sur les produits CommScope.  


 

Be sure to check out commscope.com/ctf for more information!

Kind regards,
Infrastructure System Engineering Team
CommScope

© 2024 CommScope Inc. All rights reserved.

You received this email because you are subscribed to CommScope Technical Family from CommScope.

Privacy Policy | Unsubscribe