Newsletter für Februar
CommScope Technical Family Webinar |
Wir möchten Sie zum nächsten CommScope Technical Family Webinar einladen: „Power Up! Bewährte Verfahren für Strom über die Datenkommunikation-Infrastruktur“, das am 9. März stattfindet.
Die Fernsteuerung der Geräte im Netzwerk gilt mittlerweile als Standard. Die Art und Weise aber, wie eine Lösung genau betrieben wird, hat einige Fragen bezüglich Normen vs. Codes und bewährte Verfahren aufgeworfen.
In diesem Webinar geht es um Plattformen, die nicht mit Wechselstrom betrieben werden, also PoE, Gleichstromanlagen und Digital Power. Ferner konzentrieren wir uns auf die Vorteile der gebräuchlichsten Plattformen, Risikovermeidung, bewährte Verfahren bei der Installation und wie diese Systeme von Abnahmebehörden eingestuft werden.
Melden Sie sich hier für dieses Webinar an.

Lösungen und Produkt-Updates |

Vorkonfektioniertes Glasfaser-Schnellprogramm
Das CommScope Glasfaser-Schnellprogramm bietet für dringende Lieferungen in Nordamerika und Europa eine Vorlaufzeit von 10 Geschäftstagen. Das Glasfaser-Schnellprogramm wurde entwickelt, um die Erfordernisse von Kunden zu unterstützen, die Glasfaser-Überbrücker, MPO-Arrays und Trunks benötigen. Hierbei handelt es sich um einen Service, der entwickelt wurde, um kurzfristige Kundenanforderungen bei vorkonfektionierten Glasfaserbestellungen sowie bei vorkonfektionierten Glasfaser-Baugruppen mit Spielraum für Verschiebung, Ergänzung und Veränderung zu bieten.
Um mehr über das Schnellprogramm für Nordamerika zu erfahren, klicken Sie hier.
Um mehr über das Schnellprogramm für Europa zu erfahren, klicken Sie hier.

NAR-Universalblende
CommScope freut sich, für den nordamerikanischen Raum eine neue Produktlinie für bündig montierte Universalblenden anbieten zu können. Dank des offenen Designs der Universalblende können CommScope-Buchsen der M-, SL- und KJ-Serie (mit Adapter) am selben Anschluss installiert werden. Weniger Materialkennungen vereinfachen die Bestandsführung und verkürzen die Vorlaufzeiten.
Design-Merkmale:
- Universalöffnung: Wird sowohl mit modularen Informationsbuchsen der M- als auch der SL-Serie verwendet Mit einem Adapter auch mit Buchsen der KJ-Serie verwendbar
- Werkstoff entspricht UL 94 V-0
- 7 Farben zur Auswahl
- Nach Wahl mit und ohne Etikett
- mit 1, 2, 4 und 6 Anschlüssen erhältlich
- Symbol Snap In
 imVision® Partner-Zertifikat
Falls Sie das letzte imVision Webinar am 19. Januar verpasst haben, klicken Sie hier, um sich die Aufzeichnung anzusehen.
Nachfolgend die wichtigsten Punkte zum PartnerPro ImVision Specialist Neuzertifizierungs-Programm:
- Der Zertifizierungszeitraum für GL5555 imVision Specialist beträgt 1 Jahr
- So erhalten Sie die Neuzertifizierung:
(1) absolvieren Sie mindestens zwei der vier imVision Vierteljahres-Webinars live oder als Wiederholung und bestehen Sie das Webinar. (2) bestehen Sie die Prüfung zum Ende des Webinars und (3) melden Sie sich für die GL5555R-Neuzertifizierung an
- Sobald Sie diese drei Schritte absolviert haben, wird ein neues Zertifikat an den imVision-Spezialisten ausgestellt, und die Neuzertifizierung für dieses Jahr ist abgeschlossen.
- All diejenigen imVision-Spezialisten, die sich die Mühe machen, ALLE imVision-Webinars (live oder online) erfolgreich abzuschließen, haben Anspruch auf die Plakette „Advanced imVision Support Specialist“

Normen für Erdung und Potenzialausgleich
Im November 2022 wurden beim CommScope Technical Family Webinar die Normen für Erdung und Potenzialausgleich behandelt. Falls Sie die Präsentation verpasst haben: Sie wurde in elf unterschiedlichen Sprachen aufgezeichnet und ist hier verfügbar.
Diskutiert wurden dort die Bewertung und die unterschiedlichen Optionen, etwa lokaler Potenzialausgleich und vermaschter Potenzialausgleich, und wie die lokalen Vorschriften (einschließlich derer für Sicherheit) nach dem International Standardization Organization-Dokument ISO/IEC 30129, der Installationsnorm IEC 14763-x und den geltenden Normen für strukturierte Verkabelung der IEC IS 11801-Serie eingehalten werden können.
Es wurde auch der Unterschied zwischen Sicherheitsregeln und Potenzialausgleich bei IT-Netzwerken gezeigt und was aus EMC-Perspektive mit den unterschiedlichen MICE-Umgebungen passiert.
Das letzte Thema war die Trennung von Strom- und Datenkabeln, um der Norm IEC 14763-2 und den meisten lokalen Gesetzen zu entsprechen. Nutzen Sie neben dem Webinar bitte auch die folgenden Begleitdokumente, oder wenden Sie sich an Ihren lokalen CommScope-Systemtechniker.
In der heutigen Welt der Hochgeschwindigkeitskommunikation ist es besonders wichtig, dass Netzwerke in kürzester Zeit aufgebaut und bereitgestellt werden. Unternehmen der Sparten Hyperscale, Cloud, MTDC und Enterprise, die riesige Datenmengen unterstützen müssen, setzen daher aus Gründen der Effizienz und Schnelligkeit vermehrt auf aufrollbare Flachband-Glasfaserkabel. Aufrollbare Flachband-Glasfaserkabel sind flexibel, faltbar und können mit der Massenfusionsspleiß-Technik einfach kontrolliert werden. Aufrollbare Flachband-Glasfaserkabel tragen auch zu einem geringeren Gesamtdurchmesser des Glasfaserkabels bei. Der Kunde erreicht somit bei sicherer Unterbringung in einem genormten Kabelkanal und im Vergleich zu herkömmlichen losen Glasfaserkabeln die doppelte Dichte. Das aufrollbare Flachband-Glasfaserkabel von CommScope ist robust und weist eine Stoßfestigkeit nach Telcordia GR-20 auf.
Das Technical Assistance Center von CommScope (TAC) |
 Globaler TAC-Fußabdruck
Der globale TAC von CommScope ist immer und überall verfügbar, um Ihre technischen Fragen zu beantworten. Bislang nutzen 90 Länder täglich den TAC-Service.
So haben unsere TAC-Mitarbeiter beispielsweise ein vertikales Schulungsprojekt unterstützt, bei dem Querverweise auf über 150 unterschiedliche Produkte abgefragt wurden. Die vollständige Stückliste mit zugehörigen CommScope Teilenummern wurde 24 Stunden später gesendet.
Die TAC-Vertreter von CommScope stehen an Ihrer Seite!
Ansprechpartner:
Wo sind Sie ansässig? Wenden Sie sich an einen TAC-Vertreter in Ihrer Region (24x7):
Nordamerika: tac.americas@commscope.com
Europa, Naher Osten und Afrika: tac.emea@commscope.com
Mittelamerika, Südamerika, Karibik: tac.cala@commscope.com
Asien-Pazifik-Raum: tac.apac@commscope.com
Prefer to Chat?
Nutzen Sie die Vorteile der Live-Interaktion mit einem TAC-Vertreter über unser Online-Live-Chat-Tool. Dieser ist in allen Regionen während der üblichen Geschäftszeiten verfügbar.
Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!
Teilen Sie bitte hier Ihr Feedback und Ihre Vorschläge zum CTF-Newsletter.
|